Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Collaborare con le comunità vicino a noi per creare un impatto positivo

Vertiv si impegna a promuovere una forza lavoro inclusiva che rispetta e valorizza tutte le persone e dà la priorità alla sicurezza di dipendenti, contractor e partner.

Sostenere i nostri vicini

Ci impegniamo per dare il nostro contributo alla nostra comunità globale

Dal nostro headquarter in Ohio e a livello globale, Vertiv supporta le comunità in cui opera con varie iniziative di volontariato e filantropia aziendale.

Ci impegniamo in collaborazioni a livello nazionale e locale, incanalando risorse e impegno per soddisfare le esigenze delle persone più vulnerabili e bisognose.

Nel 2023 abbiamo incentrato il nostro impegno globale su comunità e iniziative filantropiche, per fornire sostegno in quattro aree di impatto:

  • Promuovere l’istruzione, con particolare attenzione alle materie STEM
  • Persone bisognose
  • Organizzazioni non profit e sostegno sanitario
  • Miglioramenti ambientali nelle comunità locali

Fare la differenza nelle nostre comunità globali

Incoraggiare il coinvolgimento dei dipendenti nei nostri programmi rivolti alla comunità rimane una nostra priorità. Organizziamo attivamente opportunità per i nostri dipendenti di dedicare il loro tempo e le loro risorse a cause in linea con le nostre aree di impatto filantropico. Qui di seguito solo alcuni esempi:

Pelotonia

Vertiv continua a sostenere Pelotonia, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede nell’Ohio centrale e attiva nell’assistenza sanitaria che coinvolge gli appassionati di ciclismo per contribuire alla lotta contro il cancro. I ciclisti si impegnano a percorrere un percorso ben pianificato, tra i 30 e i 300 km, con sostenitori che si impegnano a prestare il proprio sostegno all’innovativa ricerca One Goal di Pelotonia per la lotta contro il cancro. A sostegno di questa causa, nel 2023 il team di Vertiv ha raccolto oltre 37.000 dollari.

STEM Day di Columbus Crew

In Ohio i dipendenti hanno anche supportato due cause attraverso la nostra sponsorizzazione con MLS Champions, la Columbus Crew. Durante l’estate i dipendenti di Vertiv hanno collaborato con la Crew per ospitare club di ragazzi e ragazze in occasione della giornata dedicata alle materie STEM, offrendo a pre-adolescenti e adolescenti tour divertenti ed educativi del Lower.com Field, per conoscere data center e modi pratici per applicare gli insegnamenti STEM nello sport, nell’IT, nella radiodiffusione, nella gestione del territorio e in altre carriere.

Soccorsi in caso di calamità

I dipendenti di Vertiv dell’area EMEA si sono mobilitati per fornire donazioni e lavorare come volontari per aiutare le persone colpite dal terremoto in Turchia e in Siria di febbraio 2023, un devastante evento di magnitudo 7,8 che ha richiesto un grande impegno organizzato a livello multinazionale per aiutare gli sfollati. Vertiv ha contribuito con due giorni di volontariato retribuito per ciascun volontario Vertiv, aiutando molti dipendenti a contribuire con il proprio impegno.

Treedom Vertiv Forest

Con questo progetto avviato nel 2022 in collaborazione con Treedom e attuato in nove Paesi di tre continenti, abbiamo piantato alberi per sottolineare il nostro impegno a favore della sostenibilità ambientale e della mitigazione del cambiamento climatico, con il contemporaneo sostegno alle comunità locali.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione